欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冲击起子的优点与整体结构图

  • 2023.08.07 10:10:19
  • 米思米
  • 2906

冲击起子

用于高效拧紧螺丝的充电工具。

冲击起子的优点与整体结构图

优点


·   借助电钻的便利性,可利用内置的锤头沿旋转方向施加冲击力,从而强力拧紧螺丝。

·   对于拧紧用于2×4材料的长螺钉(粗牙螺纹)、内饰螺钉效果显著。

·   由于是利用强扭矩和冲击力让轴旋转,会导致钻头断裂,因此原则上不适合用于钻孔。但是近年来,各家公司相继推出了多功能型产品,允许用户通过按下按钮在冲击功能和扭矩功能之间进行选择。

冲击起子的优点与整体结构图

整体结构图


根据用途,将钻头或螺丝刀形状的批头连接到末端的套筒中。

当扣动开关扳机时,批头根据扣动的程度相应旋转,当需要一定数值以上的扭矩时,自动施加冲击以完成紧固。

冲击起子的优点与整体结构图

 

批头安装


拉动套筒,将皮头插到底,松开套筒并将其恢复到原本的位置。

冲击起子的优点与整体结构图

【注意事项】

如果批头没有完全插入,则批头可能会破裂或脱落,从而导致事故。

要点如下!

· 请确认扭矩(N·m)。

 · 值越大,则紧固扭矩越大。

· 请确认电池使用时间,看看是否需要另行增加电池。

· 请确认是否需要钻孔,如果需要钻孔,则应选择多功能型。

· 当需要长时间紧固,或是需要紧固的螺栓数量较多时,请使用带电源线的AC100V型。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities